This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:在双通道系统中使用DS80PCI102

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620917/ds80pci102-using-ds80pci102-in-2-lane-system

部件号:DS80PCI102

您好,

是否可以在2通道PCIe Gen2系统中使用2个配置相似的DS80PCI102单通道中继器,每个通道一个? 尽管PCIe链路被拆分为两个设备,它是否仍能正常初始化?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    是,PCIe链路将正常初始化。   每个DS80PCI102都将尝试检测有效的接收器,配置将作为单个链路运行。  DS80PCI102不会侦听 协议,因此链路上的多个设备不会出现任何问题。

    此致,

    李