This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tusb522p:级联USB驱动器部件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618358/tusb522p-cascaded-usb-redriver-parts

部件号:TUSB522P
主题中讨论的其他部件:SN65LVPE512,TUSB8044

您好,

如果我们的应用程序可能会将两个3.0 52型1 (5Gbit/秒)红磨机部件串联,因为损失较高,这是否有效? 我们的设计中既有TUSB522部件,也有SN65LVPE512部件。 仍能 满足3.0 的链路抖动要求吗? 是否还有其他SI影响需要担心? 我们需要考虑两个串联TUSB522部件的案例,一个串联TUSB522与SN65LVPE512,两个串联SN65LVPE512部件的案例。 请注意,我们不推荐使用SN65部件,但是我们有一些系统是使用此部件构建的。

在USB线路损耗较高的情况下,将集线器部件从主机下游放置以"重新调整" USB通道的时间是否是一个好主意,还可能将驱动器部件放在集线器的两侧?

谢谢!

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    新设计不推荐使用LVPE502和LVPE512,它们已被TUSB522P取代。
    将LVPE512和LVPE502串联将导致互操作性问题。
    您可以将TUSB522P串联。
    我们尚未测试TUSB522P和LVPE502/512 (NRND)之间的组合。

    除了信道衰减和带宽限制之外,抖动,歪斜,噪声,X-Talk也会影响信号。

    您可以放置一个集线器,如TUSB8044,它将更大,消耗更多电流,每个集线器将在USB层次结构中占据一个新的级别,而驱动器将更小,消耗更少的功率,并且在USB层次结构中是透明的。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,无法尽快回复。 还有其他问题。

    我们知道集线器更大,耗电更多。 我们可以容纳的人。  此外,延迟对我们来说也不是问题。  我们要克服的问题是长USB路径中的损耗以及驱动器的不确定性。 我们担心级联驱动程序; 我们 不控制插入端口的内容, 希望完全兼容,以便任何设备都可以插入端口。

    集线器部件数据表未说明集线器部件的任何接收或发送模拟功能。 但它们似乎提供 了重新生成USB链接的功能。 这 对 我们的应用非常重要。  

    集线 器部件提供哪些下游端口丢失功能? 它们是否可以在下行端口上支持完整的20dB损耗? 如果不是,则轮毂 部件可以容忍哪些信道损耗? 我们假设这至少为12dB,因为目标设备允许2.5 dB,并且还允许全长USB3电缆,这将提供另一个10dB。

    是否有任何集线器部件为下游模拟端口参数(即EQ和驱动器)提供任何程序控制功能?

    谢谢!

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    TUSB8044没有控制EQ,DE或操作系统的功能;但是,集线器通过了互操作性测试,其中5个集线器与3 m USB3电缆串联,无任何问题地通过了测试。

    此致