请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5983万
尊敬的各位,
我的客户正在选择在触摸面板中使用的USB Type-C解决方案。
以下是他们的问题:
- DP仍可与3.0 和2.0 仍可同时传输?
- Type-C能否支持12V/3A输出?
- 在哪里可以找到PD协议?
- TI是否有适用于此应用的解决方案?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TPS6.5983万
尊敬的各位,
我的客户正在选择在触摸面板中使用的USB Type-C解决方案。
以下是他们的问题:
非常感谢!
你好,Eric
我的客户认为下面的TI设计与他们想要的相似。 他们还想知道是否需要为TPS6.5986万编程,或者只是配置一些电阻器和电容器。
www.ti.com/.../pmp4.0154万 Type-C和USB PD DRP参考设计,带HDMI Output&tisearch=Search-EN-Everything
非常感谢!