This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:带USB Type-C的触摸面板

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620145/tps65983-touch-panel-with-usb-type-c

部件号:TPS6.5983万

尊敬的各位,

我的客户正在选择在触摸面板中使用的USB Type-C解决方案。

以下是他们的问题:

  1. DP仍可与3.0 和2.0 仍可同时传输?
  2. Type-C能否支持12V/3A输出?  
  3. 在哪里可以找到PD协议?
  4. TI是否有适用于此应用的解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    1.和4. TPS6.5986万支持DP和3.0。 您可以购买TPS6.5986万 EVM和显示端口扩展EVM,以同时测试3.0 和DP。 这两种产品均可从TI商店购买。

    2. TPS6.5986万还可以支持12V/3A输出。 TPS6.5986万具有内部电源通道,可提供高达60W (20V/3A)的电源。 它还支持外部NFET电源路径,可执行完整100W (20V/5A)。

    3.可从USB.org的以下链接下载PD协议: www.usb.org/.../

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    我的客户认为下面的TI设计与他们想要的相似。   他们还想知道是否需要为TPS6.5986万编程,或者只是配置一些电阻器和电容器。

    www.ti.com/.../pmp4.0154万 Type-CTm和USB PD DRP参考设计,带HDMI Output&tisearch=Search-EN-Everything

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    这种设计应开箱即用,以满足他们的要求。

    谢谢!
    Eric