This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:GPIO配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617240/tps65982-gpio-configuration

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我要配置GPIO行为:GPIO1在GPIO2上接收高电平然后输出高电平后?

我在TPS6598x应用定制器工具上没有看到此设置选项。

请提供帮助吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    这不是我们支持的GPIO事件。 您可以在以下应用说明中找到所有可配置GPIO事件: www.ti.com/.../slva838.pdf

    这些都包含在我们的TPS6598x应用定制工具中。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢你的帮助。

    还有另一个GPIO问题,请帮助确认。

    我们的应用是C型接收器设备,支持9V/12V/15V/20V PD电源接收器。

    我们希望在20V输入时GPIO处于高电压,在15V/12V/9V/5V输入时GPIO处于低电压。 但我们未在映射的事件项目上找到接收PDO协商事件。

    请帮助确认是否有合适的映射事件选项可以满足要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我们没有仅在吸入20V时才会高的GPIO事件。 但是,我们确实有一个大于12伏的水槽事件。 当接收器合同大于12伏时,将触发此GPIO事件。 因此,在您的应用中,当您具有15V或20V接收器合约时,它将会很高。

    谢谢!
    Eric