This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:我们可以移除TPS2065电容器和电容器吗?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619271/tps2065-can-we-removed-tps2065-cin-and-cout-capacitor

部件号:TPS2065

您好,先生  

我们可以移除TPS2065电容器和电容器吗?

如果不是,我们可以知道在哪一个位置放置了最小电容器值吗?

                                      太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们不能取下Cin和Cout帽。 它会导致噪音影响内部逻辑电路,从而使设备工作异常。 另一方面,在短路时,它会在Vin中产生高峰值,然后将设备分解。 没有要建议的最小上限值,这意味着上限值是按大小写的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    但我已经将1uF输入Vin到GND,将Vout输入到GND。在 我们进行SCP测试时,TPS2065也会损坏 。(有几次机会,但在我们的EVB中不会发生)。

    您是否可以就这种情况提出建议?

                                                            太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1uF输入电压盖非常小,我建议您选择47uF或100uF来重新测试此案例。 在短路测试过程中,您需要使用探头测试Vin峰值,并找到合适的电压盖,以确保VIN峰值不超过设备的最大额定值。