This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:lmh1219参考设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620531/lmh1219-lmh1219-reference-design

部件号:LMH1219
在“线程: LMH1218”中讨论的其他部件

大家好,

这是lmh1219的参考设计原理图。 我想知道这款芯片在没有软件配置的情况下是否能正常工作。

因为我只想用这个芯片将单端转换为差动,所以不想用它来进行均衡和时钟恢复。

我只能将OUT控制连接到H,而不能配置芯片吗?

此致,
建国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,建国,

    是的,此芯片可以在没有软件配置的情况下工作。 您需要设置正确的针脚设置,设备才能按预期运行。

    是的,您省略了out _CTRL = H以绕过线缆EQ和重新计时器。 对于IN_OUT_SEL,如果只使用OUT0,则可以使IN_OUT_SEL保持浮动。

    您在LMH1219上的应用是什么? 您是否有预期用例的方框图?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢你的帮助。

    我理解这个。

    我的应用程序方框图如下图所示。

     我只想使用lmh1219将单端转换为差分,使用lmh1218将差分转换为单端。 然后,我可以在Altera A10 FPGA中处理SDI数据。

    此致,
    建国