This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:均衡能力

Guru**** 2558230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619473/dp83822if-capacity-of-equalization

部件号:DP8.3822万IF
主题中讨论的其他部件: DP8.3867万IR

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?
我们猜DP8.3822万If具有均衡功能。
 平均化的能力是多少? XXdB?
而且,是否可以使用隐藏的寄存器设置更改均衡级别?
(如果包含机密内容,您可以直接发送吗?)
电子邮件: matsumoto-h@clv.macnica.co.jp

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们建议不要更改数据表中未列出的寄存器。 您能否提供有关应用程序以及为什么需要更改均衡的更多详细信息?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha San

    感谢您的回复!

    您能否提供有关应用程序以及为什么需要更改均衡的更多详细信息?
    ->我们的客户使用双绞线30 mm 电缆 代替1000Base-T CAT5E电缆  因此 ,我们想 将问题细分为几个部分 ,无论此问题是否导致电缆问题。
      因此, 根据不断提高 的均衡水平,如果 问题得到解决, 我们理解它取决于电缆。
      当然,我们认识到我们的客户应该使用CAT5E电缆。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    感谢您提供更多信息。 您能否详细说明客户所遇到的问题? 是否存在链路不稳定?

    更改未释放的寄存器可能会影响PHY的其他功能,并可能导致意外行为。 相反,我建议使用5e类电缆进行测试,以检查问题是否已解决。 我还建议检查电缆和连接器是否为以太网使用。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    感谢您的回复!
    您能否详细说明客户所遇到的问题? 是否存在链路不稳定?
    ->是, 链路 不稳定。  在这种情况下 ,它会出现链路连接和链路 断开的情况。
      我们客户的配置如下:
      DP8.3867万 <->脉冲传输<->连接器<->电缆(30 mm)<->连接器 <->脉冲传输<->米雷尔的千兆位
      关于电缆,请参阅附件文件。
    e2e.ti.com/.../2017.0823万_5F00_DP83867_2700_s_5F00_cable.pdf</s>8.3867万 2700

    然后,脉冲传输满足了您提到的插入损耗,回波损耗,转速,串扰,差分共振比率和隔离等要求。  

    我们假设它与RGMII I/F不像移位 模式 和对齐模式那样相关。
    我们认为这取决于以下方面:
    -Pulse trans <->接头<->电缆(30 mm)<->接头 <->脉冲传输
    -DP8.3867万 与 Micrel的phy之间的自动协商设置

    然后 ,我们建议客户使用CAT5E电缆和RJ45连接器。

    如果您有其他 意见,请给我们吗?

    此致,

    松本博塔

    脉冲传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    在问题的初始说明中,该设备被列为DP8.3822万IF。 在最新的说明中,该设备列为DP8.3867万。 您能否确认系统上的设备以及确切的型号? 还使用了哪个Micrel link合作伙伴?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    我们真的很抱歉,我们错误地写下了设备编号。
    正确的设备号是"DP8.3867万IR" Giga PHY。

    TI的phy:DP8.3867万IR(Giga PHY)
    Micrel phy : KSZ9031(Giga PHY)

    此致,

    松本博塔