This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:DP8.3849万I的可管理性如何?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620418/dp83849i-how-manageable-dp83849i-is

部件号:DP8.3849万I

我注意到DP8.3849万I有两个MII/RMII端口分配给通道A和B, 我的主板上使用的微控制器有一个MII/ RMII接口。 我注意到DP8.3849万I具有灵活的MII端口分配功能,但只是不确定它有多灵活/可管理。 我想确保端口/数据可以由MCU管理,以防止任何可能的环路。  我还要确保MCU可以关闭/打开任何端口A和B。 您能否验证功能是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DP8.3849万IF有两个断电针脚,端口A和端口B各一个。不使用时,可以单独断电。 6.2 第4节的数据表中也提到了这一点。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体问题是:

    -管理型交换机与灵活交换机之间有何区别?

    DP8.3849万I具有灵活的MII端口,但此交换机与可管理交换机之间有何区别? 它们是相同的还是存在差异的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ali,

    DP8.3849万I是双端口PHY,而不是交换机。 因此,将其与受管交换机进行比较是不正确的。 DP8.3849万I的灵活端口功能允许将任何可用MAC端口连接到任何MDI端口。 未使用的端口可以单独关闭。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这回答了我的问题,谢谢。