This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:双电源中VDDA1P8的旁通盖

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620649/dp83867cr-bypass-caps-on-vdda1p8-in-dual-supply

部件号:DP8.3867万CR

您好,

代客户记账:

在双电源模式下使用DP8.3867万,使引脚13/48 VDDA1P8引脚与2nF负载 电容连接在一起。

将这些电容器留在该引脚上而不提供电源是否有问题?  上面的数据表片段似乎建议,如果我们不使用该耗材,则应将这些盖子盖住。

谢谢!

Keith N.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Keith:

    是的,如果PHY要在双电源模式下使用,我建议移除电容器并移除引脚13-48之间的连接。

    此致,
    Aniruddha