This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:电缆问题中的TUSB544

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620290/tusb544-tusb544-in-cable-issue

部件号:TUSB544
主题中讨论的其他部件: TUSB422

您好,先生,

我已经阅读了下面的文章。

http://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2017/08/07/how-to-deliver-clean-usb-type-c-signals

如果 我在3 m 电缆中使用TUSB544,并希望将来更新固件,如何在不添加USB集线器的情况下进行设计?

您能否帮助检查是否可以通过config1,Config2,Return,PWR of DP connector连接到MCU以更新F/W?

谢谢~

此致,

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Driscoll:

    TUSB544不需要固件。

    不确定我是否完全理解USB集线器部件,因为设备的实施不需要USB集线器。
    请进一步说明,我们将很高兴回答。

    谢谢!
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    感谢您立即回复。

    对不起,我不清楚我的问题。 由于C型转接驱动器电缆需要与TUSB422配合使用,TUSB422需要MCU控制,因此,如果将来需要,希望通过DP连接器更新F/W。

    谢谢。

    此致,

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Driscoll:

    TUSB422是Type-C端口控制器(TCPC),根据定义,它仅处理PD协议的物理层。 您需要一个额外的MCU来充当端口管理器。 固件适用于MCU而不是TUSB422,因此升级过程实际上取决于您选择的MCU。

    此致,
    迭戈。