This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:使用I2C重新编程闪存

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620426/tps65986-reprogram-flash-with-i2c

部件号:TPS6.5986万

闪存芯片中的信息是否可以通过I2C接口重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sunni,

    是的,可以使用FWLD 4CC命令完成此操作。 我们有一个应用说明,详细讨论了这一点。 您可以在以下链接中参阅应用程序说明: www.ti.com/.../slva783a.pdf

    谢谢!
    Eric