This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何访问913芯片by 964 i2c

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618524/how-to-access-913-chip-by-964-i2c

您好,Tier,

我的SOC想要通过UB964 I2C访问UB913,是否有相关文档或示例代码? 谢谢。

B.R.

Michaelchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您使用的是哪种设备和SDK?

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yordan,

    设备是DS90UB964和DS90UB913。 我没有您的DS90UB964 EVM,而是调试我们设计的电路板。

    能否提供示例代码? 通过DS90UB964,我们的SOC可以通过i2c访问DS90UB913。

    谢谢。

    B.R.
    Michaelchen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michaelchen:

    我已将您的帖子移至高速接口论坛。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看I2C over DS90UB913/4 FPD-LINK III with Bi-directional Control Channel Application (通过双向控制通道的I2C协议)报告:

    它适用于其它FPD-Link III设备,包括DS90UB964。