This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:来自客户的四个设计查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620544/tmds181-four-design-queries-from-customer

部件号:TMDS181
主题中讨论的其他部件: TMDS171

您好,

我的客户一直在查看TMDS181复位器/定时器IC ,但在这方面有一些问题。 请您调查一下这一情况吗?

  1. 在I2C模式下运行设备时,TX_TERM_CTL设置完全由软件定义。 在这种情况下,是否有办法自动切换端接? 设置“01”被列为保留。 I2C提供了最大的灵活性w.r.t设置,但是当TX_TERM_CTL = NC时,HW模式具有自动终止功能。
  2. 寄存器0x0A的第7位定义了0:源和1:汇(默认)之间的“应用程序模式选择器”。 设备配置中的这种变化是什么?
  3. “EyeScan”工具具有设置DDC转换速率的选项–但是数据表中没有指定寄存器?
  4. 我们可能要进行DDC侦听。 但是,这会给线路带来额外的电容负载。 SDA_SRC/SCL_SRC和SDA_SNK/SCL_SNK引脚上的电容负载是多少?

谢谢。 B.r /M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.A.M,您好!

    1.在I2C模式下,没有自动Tx终结处理选择,您必须监视TMDS_CLK_Ratio位并相应地调整终结处理。

    2.此模式用于自动均衡;选择汇模式时,EQ范围较高以补偿电缆损耗;选择源模式时,EQ范围较低以补偿PCB迹线损耗。

    3. EyeScan工具用于DP149/DP159和TMDS171/TMDS181,转换速率功能用于Dp149/DP159。

    4.我们强烈建议使用DDC snoop模式,以避免任何互操作性问题。 电容约为10pF,但您必须将总线上的所有组件相加。 您可能需要一个电平转换器,从连接器中的5V到接收器中的3.3V或1.8V,此电平转换器将隔离电容。

    此致