This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2071EVM-159:TPS2071EVM是否支持2.0 ?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617053/tps2071evm-159-does-tps2071evm-support-usb2-0

部件号:TPS2071EVM-159
主题中讨论的其他部件:TUSB2046B

尊敬的支持团队

 TPS2071EVM是否支持2.0 ?

TUSB2046B安装在此端口上。它似乎不支持2.0。  正确吗?

此致

永川富弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomohiro-san,

    TPS2071EVM是否可以支持取决于TUSB2046的2.0。
    将与HSI团队进行内部检查,并在稍后回复您。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomohiro-san,
    TUSB2046B可支持2.0 ,但最高速度仅为12Mbps。

    Michael Tan