This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万IF:如何将DP8.3849万IF配置为将铜缆以太网连接连接至光纤连接的接口。

Guru**** 2941690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620402/dp83849if-how-do-i-configure-a-dp83849if-to-interface-for-a-copper-ethernet-connection-to-a-fiber-one

部件号:DP8.3849万IF

您好,

我正在重新设计一款使用Lantronix Wi-Fi端口NR的产品,该产品采用UART输入并创建100BASE-TX铜质以太网连接。 然后,这些铜缆以太网信号将路由至Microlinear ML6652EM IC,该IC将从Lantronix WiPort-NR设备接收有线以太网信号数据,并通过Avago AFBR-5103AZ将其转换为基于光纤的以太网。 我知道Avago部件已被AFBR-5803AZ替代,但我找不到ML6652EM的任何替代产品。 必须使用当前可用的部件重新设计此电路。 DP8.3849万IF IC是否可以在不使用MAC接口的情况下更换ML6652EM设备? 或者,如果有人使用单个或双IC解决方案将有线以太网转换为基于光纤的以太网,或者甚至可能采用UART串行数据流(RS-232 TTL级别) 或SPI数据接口,并能够将其转换为基于光纤的以太网信号,从而直接连接到AFBR-5803AZ。

提前感谢您的帮助。

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wesley:

    我们为DP8.3849万IF提供Media Convertor参考设计: www.ti.com/.../TIDA-0.0306万
    DP8.3849万IF具有双以太网端口,每个端口均可单独配置。 上述参考设计说明了如何将DP8.3849万IF用作铜缆以太网和光纤以太网之间的网桥。

    此致,
    Aniruddha