This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:RMII中的DP8.3822万主/从模式

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619406/dp83822i-dp83822-master-slave-mode-in-rmii

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:CDCE925DP83TC811

是否可以经常将PHY配置为主从? 根据数据表,将PHY配置为RMII从模式和主模式时,从模式需要50MHz时钟,主模式需要25MHz时钟。 如果我们需要更改主从配置的时间,您可以为我们建议什么解决方案?如何连接时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这与普通应用稍有不同,需要在DP8.3822万 EVM等测试系统上进行测试。 您能否描述最终应用是什么?

    此解决方案需要一个可编程时钟,以便在25MHz和50MHz之间切换,例如CDCE925。 RMII参考时钟位(寄存器0x17,位7)可用于选择时钟频率。
    程序如下:
    1.更改可编程时钟源的时钟输出。
    2.在DP8.3822万的寄存器0x17位7中更改时钟源。
    3.使用DP8.3822万的寄存器0x1F执行软重启。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了Aniruddha feeback之外,您还能解释需要在phy时在主服务器和从服务器之间频繁更改RMII模式的使用案例吗?

    此致,

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    感谢您的定时信息。
    我们的最终应用是BroadR Reach开关模块车载信息娱乐。 还有一点我需要知道的是RGMII的模式选择。

    RGMII (对齐模式)
    RGMII (TX换档模式)
    RGMII (TX和RX Shift模式)
    RGMII (RX Shift模式)

    这些模式是什么?我应该为i.mx 6处理器选择哪种模式?

    此致,
    Akarsh五
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Akarsh:

    在Align (对齐)模式下,RGMII TX和RX信号将与其各自的时钟同步。 在TX Shift模式下,仅TX_CLK相对于传输数据延迟3.5 ns。 在RX Shift模式下,仅RX_CLK相对于接收数据延迟3.5秒。 在TX和RX SHIFT模式中,TX_CLK和RX_CLK都将根据各自的数据延迟3.5 ns。

    选择正确的模式取决于MAC (本例中为1.mx 6处理器)和PCB设计。 您可以通过保持时钟跟踪比数据跟踪更长来提供延迟,但这不是最好的方法,因为它会增加布局的复杂性。 如果MAC不支持RGMII模式中的内部延迟,则可以使用PHY的移位模式。 我建议您使用处理器技术参考资料来验证它是否支持RGMII时钟转换。

    最后,您能否详细说明您的应用程序中RMII主从功能的更改频率?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    谢谢你

    现在,我们计划在应用中仅使用RGMII。  

    我想知道的还有一件事,就是在使用RGMII时,DP83TC811在正常操作,待机模式下的额定电流。

    此致,

    Akarsh五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Akarsh:

    我很高兴您的DP8.3822万问题已解决。 您是否介意单击"验证"以确认您的原始问题是否已得到回答。 如果有关于DP8.3822万的其他问题,请启动新线程。 这有助于我们更有效地跟踪客户问题。

    有关未发布设备的信息在市场发布之前均受保密协议(NDA)的约束。 我们现在无法在公开论坛上分享,但我们可以离线分享。 我建议联系销售人员或FAE联系人以离线开始此对话。 如果您没有联系人,请在E2E上向我发送私人消息。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Aniruddha!

    我的担心已经过去了。