This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:如何处理未使用的DS91M040通道

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619675/ds91m040-how-to-handle-unused-channels-of-ds91m040

部件号:DS91M040

您好,

我的客户正在使用DS91M040。 但是,他们只想使用两个信道。 对于其余两项,客户应如何处理以获得最佳性能? 浮动还是接地? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    每个信道都有自己的驱动程序启用和接收器启用,因此我建议禁用未使用的信道。 这将降低功耗并将输出置于高阻抗。 输入可以保持浮动。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan!