This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642+DM8127的8127的FPD链路解决方案

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617062/fpd-link-solution-for-awr1642-dm8127

主题中讨论的其他部件:AWR1642

大家好,

我想为 AWR1642+DM8127找到8127找到FPD链路解决方案。 下面是我的结构图:

请给我一些关于FPD链路解决方案的建议。

1.串行器:LVDS接口

2.解串器:并行RGB或MIPI CSI2或两者均支持

 

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,OC:
    我们没有尝试AWR1642的直接串行器选项,因为它主要是一个单芯片传感器,只有一种CAN接口用于最终对象数据传输。
    您可以使用FPGA将LVDS信号转换为CSI,然后使用DS90UB953序列化器发送CSI数据和DS90UB954解串器。

    此致,
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    感谢您的意见。

    请帮助确认我是否要在AWR1642和J6Entry或DM8127之间使用DS90UR910,是否正常。

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,OC:

    从DS90UR910数据表来看,它不能直接从1642器件获取LVDS输入。 我建议您在 高速接口E2E论坛中澄清有关FPD设备的详细信息

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将检查AWR1642的检测性能。 因此,我们需要一个原始数据记录器,如果检测失败,我们将返回到原始数据检查算法,因此我们需要记录AWR1642的LVDS输出。

    在这里,我们首先想了解输出格式,
    1. 原始数据封装为16位? 还是24位? (原始ADC数据为10位)
    2.LVDS 是什么? 是FPD链路II还是III或其他?
    3. 如何添加同步信号(帧;啁啾信息)?
    4. 哪个LVDS芯片可以连接AWR1642? 转换为LVCMOS或CSI-II? 任何一个都可以。 (如DS90UR910Q1?)

    rc.cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    根据您的应用程序代码,“rlAdcBitFormat”API将配置ADC位。 您可以在SDK文档中找到有关此API的详细信息,您会发现它有一个参数“rlUInt32_t rlAdcBitFormat_t::b2AdcBits”,该参数将ADC模式选择为12/14/16位。 没有10位ADC模式。 选择此选项后,LVDS数据上的ADC宽度相同(12/14/16位)。
    LVDS不是FPD链接格式。 您可以参阅AWR1642数据表的5.10 4部分,查看此接口中遵循的LVDS接口和定时协议。

    要添加同步或任何其他特定于用户的标头,您可以参考捕获演示应用程序(SDK的一部分)来查看示例代码以执行相同操作。

    此致,
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vivek:

    感谢您的即时响应。

    您能否推荐一个可连接到AWR1642的LVDS芯片,LVDS输出可以是CSI-II或LVCMOS?

    此致,
    rc.cheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rc Cheng,您好!
    我不知道一个直接接收此LVDS数据格式的TI芯片,通常我们使用FPGA来接收LVDS数据。
    LVDS信号既不是CSI也不是LVCMOS,如上所述,您可以参阅AWR1642数据表的5.10 4部分,了解LVDS接口的电气规格。

    此致,
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vivek:

    我的问题是找到ATI转换芯片,它可以将LVDS (AWR1642的输出)转换为CSI-II或LVCMOS?

    或者,您可以询问LVDS团队哪个芯片能够执行此功能。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vivek:

    您是否能找到一个TI LVDS转换芯片,该芯片可以将LVDS ( AWR1642的输出)转换为CSI-II或LVCMOS?

    谢谢!