This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:1.8V输入/输出兼容驱动器/接收器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620284/sn65lvds387-1-8v-inputs-outputs-compatible-driver-receiver

部件号:SN65LVDS387

目前,我的客户正在使用16通道LVDS驱动器(部件号- SN65LVDS387DGG)和16通道LVDS接收器(部件号- SN65LVDS386DGG)。 驱动器的相应输入和接收器的输出为2V。 但是,与这些芯片连接的FPGA可处理1.8V电压。  

所以,他在这些芯片和FPGA之间使用电压转换器。

我们是否有处理1.8V输入/输出的16通道LVDS驱动器/接收器,以避免电压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad:

    目前,TI没有直接连接至1.8V的LVDS驱动器/接收器。 我们建议在FPGA和LVDS驱动器/接收器之间使用电平转换器。

    请告诉我使用这些设备的终端设备类型是什么?

    此致,
    Ryan