This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219的电源

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620316/lmh1219-the-power-supply-of-lmh1219

部件号:LMH1219

大家好,

请告诉我们如何设置 VDD_LDO? 1.8V或2.5V?

此致,

建国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建国,

    VDD_LDO始终为1.8V。 设置VDD_LDO取决于您是在单电源2.5V模式还是在双电源2.5V/1.8V模式下工作。

    • 单电源2.5V模式:为VIN提供2.5V。 完成此操作后,VDD_LDO将是一个输出,因此您只需要一个外部1uF和0.1uF旁路电容器到VSS。 请勿为VDD_LDO提供1.8V电压,因为VDD_LDO在此模式下是LDO输出。
    • 双电源2.5V/1.8V模式:为VIN和VDD_LDO提供1.8V电压。 同时,为VDD_CDR和VDDIO提供2.5V电压。

    有关详细信息,请参阅数据表的第9节(电源建议)。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致,
    建国