This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:1000BASE合规性测试

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616804/dp83867e-1000base-compliance-test

部件号:DP8.3867万E
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0204万DP8.3867万IR

你(们)好

我们的客户正在查找DP8.3867万E的1000BASE合规性测试数据。

我们可以看到TIDA-0.0204万,但它使用DP8.3867万IR。

即使设备不同,我们是否可以将TIDA-0.0204万作为DP8.3867万E合规性测试的结果?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于合规性报告,您需要直接联系我们,因为这些报告都是保密协议。
    请告诉我联系您的最佳方式(电子邮件?)。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross

    感谢您的回复。

    我通过友情请求向您发送了另一种方式来联系我。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross

    您能看到我的电子邮件地址吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您进行跟进。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha

    谢谢你。

    我期待您的回复。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Ross已通过E2E论坛上的私人信息与您联系。 由于涉及NDA,因此可以离线共享更多信息。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross 请检查私人留言。 我发送电子邮件地址。 BestRegard