This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:DP8.3848万I的10m模式

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620020/dp83848i-10m-mode-of-dp83848i

部件号:DP8.3848万I

大家好,

我的客户正在使用我们的DP8.3848万I,可能在一个项目中使用10M模式,他们在DP8384.81万的数据表中有一个关于波形的问题(第75页,图7-10),他们希望帮助他们了解它为什么像正弦波形,并希望深入了解它。 您能帮我了解一下这个波形吗? 然后我可以尽快告知客户,感谢您的支持!

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sulyn,

    10M的波形在IEEE 802.3 标准中定义。 10BASE-T标准使用曼彻斯特编码,这与使用MLT3的100Base-Tx标准不同。 这不是DP8.3848万I特有的功能,但适用于所有10/100 PHY。

    此致,
    Aniruddha