This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:基本问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619899/ds90ub914a-q1-fundamental-questions

部件号:DS90UB914A-Q1

大家好,TI,  我收到了来自最终客户的一些基本问题。

有些问题让我感到困惑。  我会按现在的方式发送问题,如果您 无法 理解问题的含义,请告诉我。

设备(DS90UB914A)是否支持以下 项目?

1.所有内部寄存器配置都应根据RSA BER (位误差比)策略通过通信通道在线升级。

2. 应通过通信通道读取所有内部关联参数。

3.应根据要求打开或关闭均衡。  

   (它是否有EQ Gain = 0dB的寄存器设置?)

4.应通过通信通道读取串行器反向通道眼图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询,我们将进行审核并就此回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1,2,DS90UB914A允许在通信期间通过I2C接口进行控制配置和状态寄存器读取写入,而不会中断使用双向控制通道的数据流。
    3.这可以关闭自适应均衡,但不推荐。 设置由本地I2C寄存器访问控制。
    4.反向通道中的错误在计数器中标记并递增,计数器可通过双向控制通道的I2C寄存器访问进行访问。