This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3386E:关于上升和下降时间的问题

Guru**** 2926450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620181/trs3386e-question-about-rise-fall-time

部件号:TRS3386E

您好,

我想检查TI的RS232收发器TRS3386的上升和下降时间,请告诉我应该在数据表上看到哪一个部件。

1. TI部件:TRS3386
2.按数据速率要求上升和下降时间。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    此设备根据转换速率而不是上升和下降时间来指定切换速度-这是RS-232收发器的典型情况。 从-3 V到+ 3 V的最大转换速率为30 V/us,这意味着从-3 V转换到+ 3 V所需的最短时间为200 ns。 同样,4 V/us的最小转换速率(对于高达2500 pF的负载能力)将对应于1.5 us的最大转换时间。

    此致,
    最大