This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:无需有效的视频数据和PCLK,即可支持I2S

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620211/ds90ub925q-q1-i2s-can-be-supported-without-valid-video-data-and-pclk

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,


请就下面的问题向我提出建议。

我使用DS90UB925和DS90UB928作为传输视频和音频数据的集合。
但是,在某些使用情况下,不存在视频和PCLK,但只希望传输音频数据。

我怀疑以下两种设置可能会实现此请求。
你怎么看?

(1)启用了PCLK自动切换,然后
(2)启用I2S数据转发通道帧传输

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,并已将其分配给其他人进行审查并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mita-san,
    是,I2S正常工作不需要视频数据。
    1)正确,但确保PCLK输入没有噪音,或者925可以认为有PCLK
    2)正确