This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:I2C - SDA保持低位

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620324/ds90ub947-q1-i2c---sda-kept-low

部件号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UH947-Q1

尊敬的团队:

我们的客户正面临947/8 I2C的问题:

当主控制器通过I2C与LVDS芯片通信时,LVDS芯片可以在I2C传输未完成时芯片供电的剩余时间内保持SDA线低电平。

 这种情况在下图中可见,其中最后一个字节是LVDS串行器芯片的从属地址。
 SCL稍后被主控器拉回到高位,但SDA保持低位。


 


LVDS 947/948芯片是否具有从属超时,当I2C传输未在特定时间段内完成时释放SDA线路?

期待您的回答。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    是的,DS90Ux947/948具有监控计时器,可在一段时间后终止任何控制信道事务。  例如,在DS90UH947-Q1中注册0x16。

    此致,

    Liam