This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:延迟

Guru**** 2895070 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619308/tca6424a-delay

部件号:TCA6424A
主题中讨论的其他部件: TCA6424

 TCA6424A IO扩展器评估板增加了什么延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhargavi,
    您是否询问EVM由于板载MCU而增加了多长时间的延迟? 您能否详细说明您所谈论的具体延迟?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 由于IO扩展器是中间附加组件,是否会增加任何延迟? 如果是,通过IO扩展器EVM传输数据的传播延迟或路径延迟是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barg,您好!
    我没有关于切换GUI上的IO以实际切换TCA6424A的IO所需的时间的详细信息。 有很多变量。 PC延迟和Launchpad延迟可能有所不同。 对于TCA6424,启动I2C命令并更改IO所需的时间是停止条件后400nS。
    Francis Houde

    我不知道你为何要提出这个问题。 您正在尝试做什么?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道延迟情况,因为我在IO扩展器之前使用键盘,所以此IO扩展器需要多长时间才能反映按键的按下情况? 是否小于30毫秒??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barg,您好!
    您是否有EVM? 如果是这样,我将测量使用鼠标的机械开关单击GUI图标所需的时间,并查看在TCA6424上切换IO所需的时间。 我会使用该数字并增加一些额外的时间来进行缓冲。
    Francis Houde