This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B和TUSB9261开机序列

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620121/tusb8020b-tusb8020b-and-tusb9261-power-up-sequence

部件号:TUSB8020B
主题中讨论的其他部件: TUSB9261TLV6.2084万

您好,Sirs:

目前我们设计的是Hub+SATA桥接器( TUSB8020B & TUSB9261 )。 我们对开机顺序有疑问。 (Vdd1.1V和Vdd3.3V)

由于Vdd1.1V和Vdd3.3V,我们只需使用两个DC-DC TLV6.2084万来为TUSB8020B和TUSB9261的1.1V和3.3V供电。

是否有任何关于通电规格的问题?  非常感谢!

e2e.ti.com/.../TUSB8020B-and-TUSB9261-power-up-sequence.pptx</s>9261

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "

    •我们是否可以同时为DC-DC TLV6.2084万 1.1V和3.3V供电?
    •如果是,在1.1 和Vdd 3.3 就绪后,我们只需要在10毫秒以上的时间内释放GRSTz,对吗?   

    "

    正确,当您将GRST#低电压保持至少3毫秒时,您可以同时为VDD11和VDD33供电。

    此致