This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:DP141RLJEVM的.brd文件

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: DP141RLJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620189/dp141rljevm-brd-file-for-dp141rljevm

部件号:DP141RLJEVM
主题中讨论的其他部件: SN65DP141

你好

我想知道是否可以获得SN65DP141评估套件DP141RLJEVM的.brd文件。

如果没有, Allegro PCB Editor中是否有可用于SN65DP141的封装空间?

谢谢你

/Rasmus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasmus,

    我将通过电子邮件向您发送可用文件。

    此致