This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI 2.0 B再定时器IC,用于TMDS181

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620128/tmds181-hdmi-2-0-b-retimer-ic-for-tmds181

部件号:TMDS181

大家好

 我们目前使用的TMDS181的再定时器IC 似乎仅支持  数据表审查中的HDMI 2.0a。请 再次 确认   它是否支持带HDCP 2.2 的HDMI 2.0B。

 

如果不能,您是否可以推荐一 个新的IC 给我们 以满足规格要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kerr:

    TMDS181支持高达6Gbps的数据速率,不处理协议信息,它仅监控TMDS_CLK_Ratio。

    因此,它支持所有2.0 子版本。

    HDCP信号交换是通过DDC完成的,我们建议使用DDC snoop模式。

    此致