This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-Q1:电流限制规范的条件

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-Q1, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615618/tps2553-q1-the-condition-of-current-limit-specification

部件号:TPS2553-Q1
主题: TPS2553中讨论的其他部件

您好,

我们收到了客户关于TPS2553-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑rlim=210k。 在数据表中,电流限制定义为rlim=210k。 但温度条件不清楚。 在rlim=210k时,温度条件是什么? 它是否为"Ta=-40至125C"?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将请求发送给我们的业务团队成员,请仔细核对,任何更新都将通知您,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 我期待您的反馈。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,有没有更新? 如果您提供反馈,我将不胜感激。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复太晚了。 检查后,条件为超过整个-40C至125C。

    如果您查看EC表的顶部,您会看到此陈述…

     

     

    因此,只要我们不加热温度,您就可以假定温度超过了推荐的工作条件。  对于TPS2553,它的温度为-40C至+125C。

     

     

    对于目前的极限值(也只指定为25C),我们希望明确写入-40C到125C的范围,以避免两行之间的混淆

     

    Michael Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持。 我们还有其他问题。 请帮帮我们。

    -您能否向我们提供以下情况下限流响应时间的变化。 数据表图15中有限流特性。 但条件与他们的条件不匹配。 他们不需要保证。 他们将其用作参考。

    条件-
    VIN=3.3V
    rlim=210k
    TA=-40~125C

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的说明中没有此数据,您可以将此图片作为设备行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。
    响应时间是否可能因限值和输入电压而变化? 在整个温度范围内,响应时间的变化是多少?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    相对值为Rlimit时,响应时间越长,Vin时的响应时间也越短。
    我们没有在温度过高时测试变化。