This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:询问DS90UB913A-Q1设计问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619930/ds90ub913a-q1-asking-for-the-ds90ub913a-q1-design-question

部件号:DS90UB913A-Q1

大家好,

客户希望使用DS90UB913A-Q1作为跟踪器。
CAN 913支持8位656和8位601 (H&V同步)


下面是结构图。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,
    我们分配了此线程以进行审查和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,
    是的,UB913a/914a可以支持BT656/601传输。您也可以使用UB933/ub934来获得更高的性能。

    此致,
    Steven