This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546EVM-064:TPS254xx

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619876/tps2546evm-064-tps254xx

部件号:TPS2546EVM-064
主题:TPS2546中讨论的其他部件

大家好,我正在测试TPS2546EVM,我希望为智能手机(Huawei P9)充电并与之并行通信。 我在 CDP模式下操作TPS2546 (所有ctl引脚均为高电压)。 但输出电流不超过600mA (40 % 电池充电)。 我想联系1.5 A,因为它是CDP功能1.2。 我缺少什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请将VIN电压提高至5.2V,然后重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将VIN电压提高到5.3V,输出电流不超过600mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CTL1,CTL2,CTL3,Ilim_SEL 必须将四个销拉高。 请检查Ilim_SEL针脚电压是否高或低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,四个针脚中的每一个都拉高。 我的电源输入也是5.2 Volt和2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您试过其他手机吗? 您能为我们捕获一些波形吗? (VBUS,D+,D-,ILOAD)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个信道是VBUS,D+,D-,ILOAD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左列中有。 第一个是d+,第二个是d-,最后一个是VBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试过其他手机吗? 是否连接了主机控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经用其他手机进行了测试。 我还将评估板与PC连接。 当我与PC连接时,会显示以下数据线波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.此设备的型号是什么,不符合1.2 的各项规格。您是否有iPhone5或其他最新的智能手机?
    2.每次测试时,将TPS2546 EVM插入PC。但要为TPS2546 EVM使用外部电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我每次都插入PC,我也使用外部电源。 我的型号是华为P9 lite。 所以您认为问题在于设备的型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在测试设备时录制视频,以便我可以清楚地看到您的测试台和方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我发送一封电子邮件,让我为您发送整个过程的照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我找到了您的电子邮件地址。请您给我发送电子邮件吗? yongqiang-sun@ti.com非常感谢!