This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:INTB_IN

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619821/ds90ub928q-q1-intb_in

部件号:DS90UB928Q-Q1

您好,

 我们可以使用DS90UB928-Q1的INTB_IN引脚(引脚编号43)来传输 中断信号吗?

 我发现它与  BISTC共享,这是否意味着如果 我们不使用BIST模式,我们可以使用INTB_IN?

是否有人在产品上使用此功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,并已将其分配给应用程序进行审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,是的,可以使用INTB_IN作为中断信号。 请参阅UB928 d/s第26页中的详细说明,其中介绍了如何使用此INTB_IN函数。谢谢。

    此致,

    Steven