This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:ENA_HS

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616708/tusb211-q1-ena_hs

部件号:TUSB211-Q1

您好,

在Vcc启动三秒钟后,ENA_HS针脚在客户电路上被确认,如下所示。

此行为是否正确?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

       ENA_HS表示差分对中存在HS活动(480Mbps),我在此处看不到任何问题。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    以下是与前一个波形在同一时间线上的另一个波形;

    如您所见,当ENA_HS上升时,D+/-上没有信号。

    虽然未执行HS检测,但ENA_HS为何会上升?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    在这种情况下,我假设紫色通道是ENA_HS,但其他信号是什么,也请提供详细的测试程序。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥,

    很抱歉,不是肯定的。
    以下是波形的信息。

    黄色:D-
    蓝色:D+
    绿色:VBUS_5V

    我想知道ENA_HS为什么在没有D±信号的情况下上升。


    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    请分享测试程序,我还想知道是否在多个装置上出现过此行为。 我想尝试重现该问题,因此对测试过程的详细描述将有助于我做到这一点。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣地亚哥,

    我直接与您联系。
    请检查您的电子邮件

    此致,
    Kuramochi