主题中讨论的其他部件:DP8.3822万HF, AM5728,
工具/软件:Linux
您好,
我在100BASE-FX模式下使用两个DP8.3822万HF芯片。
但这是一个问题。
问题是两个端口无法同时通信。
我有了平息。
1. 为什么在FX模式下不会出现链路断开?
即使您在FX模式下删除连接,链接状态始终处于链接打开状态。
2.为什么在FX模式下流控制关闭?
在FX模式下,流量控制关闭,如下所示。
"ETH 2:链路打开- 100 Mbps /全速-流量控制关闭"
"ETH 3:链路打开- 100 Mbps /全速-流量控制关闭"
但是,在TX模式下,流量控制打开,如下所示。
"ETH 2:链路打开- 100 Mbps /全速-流量控制Rx / TX"
"ETH 3:链路打开- 100 Mbps /全速-流量控制Rx / TX"
这是phy芯片再生日志
=== DP8.3822万HF_CONFIG_INr246===
BMCR(0x0):0x2100
BMSR (0x1):0x784d.
BMSR (0x1):0x784d.
PHYIDR1(0x2):0x2000
PHYIDR2 (0x3):0xa240
CR1 (0x9):0x0
CR2 (0xA):0x4100
FLDSTS (0xF):0x0
PHYSTS(0x10):0x205
PHYSCR(0x11):0x109
RCSR (0x17):0x41
LEDCR (0x18):0x400
PHYCR (0x19):0x21
GENCFG (0x465):0xFF00
===================
此致,
John Kim