This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:DP8.364万同步以太网模式时钟架构

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619805/dp83640-dp83640-synchronous-ethernet-mode-clocking-architecture

部件号:DP8.364万

我使用 点对点拓扑检查同步以太网模式。 我想在 链 式拓扑中使用同步以太网模式,如图所示。  

1、 同步以太网模式是否可用于此 拓扑

2、如何 选择 8.364万 基准时钟,我正确?还是可以工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的拓扑看起来正确。 DP8.364万数据表的6.2 .1.4 .2节提供了有关参考时钟的信息。 只要FPGA满足数据表中的要求,就可以提供参考时钟。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还不错! 谢谢