This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:宜必思AMI型

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616374/tusb1310a-ibis-ami-model

部件号:TUSB1310A
主题中讨论的其它部件:TUSB1310

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用TUSB1310并有一个请求。

他希望获得IBIS AMI模型,请您提供。

在网站中,提供IBIS版本4,但规格还不够。  

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    网页上的ibis型号是我们唯一的型号,您会详细说明"...规格不够..."的含义吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elias:

    感谢您的回复。

    很抱歉回复太晚了,因为我有一个暑假。

    我确认了客户。

    他说,该系统不再只能使用IBIS AMI。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    这只是一个友好的提醒,我正在等待您的回复。  

    感谢您提前提供的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    抱歉,我已经回复了。
    唯一可用的宜必思酒店位于以下链接。
    此致
    www.ti.com/.../sllm160
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享此信息。

    此致,

    信一