This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:生产测试模式?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620049/tusb9261-production-test-mode

部件号:TUSB9261

我们正在研究如何在不安装SATA驱动器的情况下在生产中验证我们的硬件。  TI是否有任何建议或示例,说明如何在未连接驱动器的情况下验证器件功能?  

 

我们曾考虑过对SATA线路进行环回的方法,或者以可以检测环回的方式运行设备(如果我们提供连接),但我在产品文档中未找到任何关于此类选项的讨论。

 

是否有方法执行生产回路测试以避免连接SATA驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    SATA规格指定如何执行环回测试,通过BIST寄存器完成,我将通过电子邮件向您发送一份文档,说明如何在此设备中使用BIST测试模式。
    此致