This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:用于显示问题的TFP401A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618545/tfp401a-tfp401a-for-the-display-issue

部件号:TFP401A

大家好,

客户正在使用 TFP401A。 原理图位于附件中。

附件中有两个视频,视频1和视频2。 视频1正常。 视频2损坏且异常。

1.在视频1的正常情况下,当客户 拔下HDMI电缆时  ,屏幕为黑色。 并且未连接HDMI电缆

对于主板,屏幕也是黑色的。 我们将此主板称为主板1。  

2.在视频2的异常情况下,当客户 拔下HDMI电缆时  ,屏幕为白色。 并且未连接HDMI电缆

对于主板,屏幕也为白色。  我们将此主板称为主板2。  

3.然后客户进行测试。 他测试44引脚OCK。  在板1上,OCK引脚可以输出PWM。

但在电路板2上   ,OCK引脚不能输出PWM。  TFP401A器件是 两个电路板的两个批次。

客户执行另一项测试。 他更换 了两块板的TFP401A器件。   然后主板1出现相同问题

主板2正常。

客户已验证HDMI电缆,屏幕和其它设备是否正常。

问题1:您能帮我检查原理图是否正确吗?

问题2:对于客户的问题,我认为 TFP401A设备本身可能存在问题。 您如何思考?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

e2e.ti.com/.../4135.video1.MP4

e2e.ti.com/.../2500.video2.MP4

e2e.ti.com/.../2100.hdmi_2D00_70.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我们正在查看原理图和问题,并将尽快收到反馈。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    好的。 谢谢。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    原理图看起来正确。
    是的,我认为是IC故障,故障率是多少?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eilas:

    感谢您的回复。 如果客户更换了TFP401A的另一个数字设备,所有这些设备都将出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当您说:"...所有设备都有问题..."
    它们是否安装在“板2”上? 如果是,则可能是硬件问题,他们必须测量所有电压轨,并确保Vcc或GND没有任何短路。
    如果故障率是100 % ,则这是硬件问题,100 % 的此故障率是否发生在"板1 "和"板2 "上?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elias:

    是的,如果TFP104A的IC编号不同,则测试不同。 TFP401A的IC编号中只有一个是正常的。

    这是主板1。

    现在,如果客户对板2上的引脚8和引脚9短路,则不会出现白屏。 屏幕为
    更换了黑色。 8针和9针是否短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    只要输入端没有有效的视频信号,将SCDT连接至PDO将关闭输出驱动程序,这实际上是为了节省电源。
    如果将SCDT连接到PDO可以解决问题,则说明他们的主板2存在噪音问题。

    我仍然不清楚您对"...如果IC编号不同,则测试不同..."的评论
    您能说出故障设备的批号吗?

    此致