This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:双向更换

Guru**** 2927520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD4E02B04-Q1, TPD1E0B04, TPD1E01B04, TPD2E2U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619799/tpd1e05u06-q1-bidirectional-replacement

部件号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD4E02B04-Q1TPD1E0B04TPD1E01B04TPD2E2U06-Q1

您好,

我们目前正在使用 TPD1E05U06-Q1,需要更改为双向设备。  您是否具有 与TPD1E05U06-Q1类似的双向元件,且寄生电容低(小于5pF)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch,

    此设备用于哪个接口?

    我们拥有TPD4E02B04-Q1,这是一款适合的4通道汽车设备。 我们的发展蓝图中包含了符合汽车认证的单通道低容量器件。

    如果不需要自动鉴定,则TPD1E0B04和TPD1E01B04在双向方面是相似的。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡梅伦

    我们将该设备用于以太网,但只要寄生电容足够低且该设备兼容,该部分就不必说"以太网"。

    我们确实需要该设备符合AEC-Q100的汽车认证标准。 我们不希望使用4通道,是否有符合汽车认证的2通道? 或者可能是1或2通道的旧部件,略有不同但仍符合要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitch,

    TPD2E2U06-Q1是否有效? 它具有1.5pF的保护罩,并且具有自动认证功能。 如果插入损耗过高,您的以太网信号速度会有多快。
    它还采用SOT-23封装。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡梅伦

    该零件看起来仍然是单向的,我们需要双向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你说得对,我对疏忽表示歉意。 我们目前没有低容量的1或2通道解决方案。 它已在我们的路线图上,我将在我们获得这些信息时向您提供最新信息

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。