This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610通道丢失锁定

Guru**** 2943040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619202/ds125df1610-ds125df1610-channel-lost-lock

部件号:DS125DF1610

您好,

我的客户一直在使用DS125DF1610,他们在第一轮调试过程中发现一个通道失去了锁定。 相关的通道寄存器设置如下。

//init步骤
//重置重新计时器

 

//选择retimer1共享注册  
0xFF,0x00

// 25 m 参考时钟
0x02,0x00

//选择retimer1通道注册
0xFF,0x01

//选择retimer1通道10
0xFD,0x04
0xFC,0x00

//CDR重置
0xA,0x1c

//调整模式配置
0x31,0x60

//启用DFE
0x1E,0xe1

//日期速率选择
0x2F,0xb6
//无交叉点

//CTLE带宽选择
0x8d,0x00

//边缘速率控制 和VGA配置
0x8E,0x02

//启用CDR锁定和信号中断
0x79,0x13

--CDR重置释放
0xA 0x00

 

1、是否有人可以帮助检查寄存器设置并建议是否有任何问题?

2、0x2F,reigister is 0xb6, retimer register 0x34显示ppm错误,发生原因?它与数据速率或时钟有关?

3.我们能否提供此设备的参考设置?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我的意见如下。

    1. 是否有人可以帮助检查寄存器设置并建议是否有任何问题?
      • 我在这里看不到任何可以解释CDR锁定问题的信息。
      • 问题:客户如何确定适应模式2的理想方式
      • 问题:在5GHz时,再定时器输入通道的大约插入损耗是多少
      • 问题:客户能否为quetstion中的通道提供HEO和Veo读数(即通道寄存器0x27和0x28)
    2. 0x2F,reigister is 0xb6, retimer register 0x34显示ppm errr,出现这种情况的原因?它与数据速率或时钟有关
      1. 否,这是正常读数。 PPM_ERROR_READY设置为1意味着ppm_counter检查循环已完成,而 不必观察到ppm错误
    3. 我们能否提供此设备的参考设置?
      • 为了能够提供参考设置,我需要有关应用程序的更多信息,例如,重新定时器输入和输出通道的基本结构图和近似插入损耗

    谢谢!

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    对我上一条消息的修正:客户正在使用适配模式3而不是适配模式2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否有人可以帮助检查寄存器设置并建议是否有任何问题?

          我在这里看不到任何可以解释CDR锁定问题的信息。

    • 问题:客户如何确定适应模式2的理想方式

                 答:        我们使用的是适配模式3,而不是适配模式2

    • 问题:在5GHz时,再定时器输入通道的大约插入损耗是多少

    答:       我们使用的是10G(XFI)。

                     光学模块(SFP+ Rx):10GRX-->(2235.32 mil)-->耦合电容器-->(1725.33 mil)--> (CH10 C RX) DS125DF160 ->(CH10 C TX)-->(939.21 mil)-->CN7890 (多核)

     

                      光学模块(SFP+ TX):10GTX->(CNMil 2158.23)<--耦合电容器<--(2696.41 mil<--(CH10 C TX)<--DS125DF160 (CH10 C RX)<--(2952.65 mil)<--CN7890 (多核CPU)

     

    • 问题:客户能否为quetstion中的通道提供HEO和Veo读数(即通道寄存器0x27和0x28)

                 回复        :REG[0x27]= 0x00
                                   REG[0x28]= 0x00

    3.我们是否可以提供此设备的参考设置?

           为了能够提供参考设置,我需要有关应用程序的更多信息,例如,重新定时器输入和输出通道的基本结构图和近似插入损耗

            回覆 :

                     光学模块(SFP+ Rx):10GRX-->(2235.32mil)-->耦合电容器-->(1725.33mil)--> (CH10 C RX) DS125DF160 ->(CH10 C TX)-->(939.21mil)-->CN7890 (多核CPU)

     

                      光学模块(SFP+ Tx):10GTX->(2158.23mil)<--耦合电容器<--(2696.41mil)<--(CH10 C TX)<--DS125DF160 (CH10 C RX)<--(2952.65mil )<--CN7890 (多核CPU)

                     

                     

             

    4.从设备(RX Retimer)重新读取的最新注册值:

      问题:

       初始化设置:

        --CDR重置(reg[0x0a]=0x5c)

        --ADAPT模式配置(reg[0x31]=0x63)

        --数据速率选择(reg[0x2F]=0xB6)

        --CDR重置版本(reg[0x0a]=0x50)

       但从设备寄存器0x2F读取的值为0x36。  从设备读取的reg[0x2F]值与设置值不同。  为什么?

    已共享         

    REG[00h]:0000H
    REG[01H]:0071H
    REG[02h]:0000H
    REG[03H]:0000H
    REG[04h]:0001H
    REG[05h]:0008H
    REG[06h]:0000H
    REG[07h]:0005H
    REG[08h]:0000H
    REG[09H]:0004H
    REG[0AH]:0001H
    REG[0Bh]:0050H
    REG[0Ch]:0000H
    REG[0DH]:0003H
    REG[0EH]:0000H
    REG[0Fh]:00FFH
    REG[10H]:00FFH
    REG[11H]:0000H

    通道10 (5A)

    REG[00h]:0000H
    REG[01H]:0081H
    REG[02h]:0004H
    REG[03H]:0000H
    REG[04h]:0001H
    REG[05h]:0001H
    REG[06h]:0001H
    REG[07h]:0001H
    REG[08h]:0060H
    REG[09H]:0000H
    REG[0AH]:0050H
    REG[0Bh]:006FH
    REG[0Ch]:0008H
    REG[0DH]:00B4H
    REG[0EH]:0093H
    REG[0Fh]:0069H

    REG[10H]:003AH
    REG[11H]:0020H
    REG[12H]:00E0H
    REG[13H]:0090H
    REG[14H]:0000H
    REG[15H]:0012H
    REG[16H]:007AH
    REG[17H]:0036H
    REG[18h]:0040H
    REG[19h]:0020H
    REG[1AH]:00A0H
    REG[1BH]:0003H
    REG[1CH]:0090H
    REG[1DH]:0000H
    REG[1eh]:00E1H
    REG[1Fh]:0055H

    REG[20H]:0000H
    REG[21H]:0000H
    REG[22H]:0000H
    REG[23h]:0040H
    REG[24H]:0040H
    REG[25H]:0000H
    REG[26H]:0000H
    REG[27H]:0000H
    REG[28H]:0000H
    REG[29H]:0000H
    REG[2AH]:0030H
    REG[2BH]:000FH
    REG[2CH]:00F2H
    REG[2DH]:0004H
    REG[2EH]:0000H
    REG[2Fh]:0036H  //为什么?

    REG[30h]:0000H
    REG[31H]:0063H
    REG[32H]:0011H
    REG[33H]:0088H
    REG[34H]:00BFH
    REG[35H]:001FH
    REG[36h]:0030H
    REG[37H]:0017H
    REG[38H]:0000H
    REG[39H]:0000H
    REG[3AH]:0000H
    REG[3BH]:003CH
    REG[3CH]:0093H
    REG[3DH]:0035H
    REG[3EH]:0043H
    REG[3FH]:00C7H

    REG[40H]:0000H
    REG[41H]:0001H
    REG[42H]:0004H
    REG[43H]:0010H
    REG[44H]:0040H
    REG[45H]:0008H
    REG[46H]:0002h
    REG[47H]:0080H
    REG[48h]:0003H
    REG[49H]:000CH
    REG[4AH]:0030H
    REG[4BH]:0041H
    REG[4CH]:0050H
    REG[4DH]:00C0H
    REG[4EH]:0060H
    REG[4FH]:0090H

    REG[50H]:0088H
    REG[51H]:0082H
    REG[52H]:00A0H
    REG[53H]:0046H
    REG[54H]:0052H
    REG[55H]:008CH
    REG[56H]:00B0H
    REG[57H]:00C8H
    REG[58H]:0057H
    REG[59H]:005DH
    REG[5Ah ]:0069H
    REG[5BH]:0075H
    REG[5CH]:00D5H
    REG[5DH]:0099H
    REG[5EH]:0096H
    REG[5FH]:00A5H

    REG[60H]:0000H
    REG[61H]:0000H
    REG[62H]:0000H
    REG[63H]:0000H
    REG[64h]:0000H
    REG[65H]:0000H
    REG[66H]:0000H
    REG[67H]:0020H
    REG[68H]:0000H
    REG[69H]:000AH
    REG[6Ah ]:0022H
    REG[6BH]:0040H
    REG[6ch]:0000H
    REG[6DH]:0000H
    REG[6EH]:0000H
    REG[6FH]:0000H

    REG[70H]:0003H
    REG[71H]:0020H
    REG[72H]:0000H
    REG[73H]:0000H
    REG[74H]:0000H
    REG[75H]:0000H
    REG[76H]:0022H
    REG[77H]:001AH
    REG[78H]:0024H
    REG[79H]:0013H
    REG[7AH]:0000H
    REG[7BH]:0000H
    REG[7CH]:0000H
    REG[7DH]:0048H
    REG[7EH]:0013H
    REG[7FH]:003AH

    REG[80h]:0000H
    REG[81h]:00E4H
    REG[82H]:0000H
    REG[83H]:0000H
    REG[84H]:0000H
    REG[85H]:0000H
    REG[86H]:0000H
    REG[87H]:0000H
    REG[88H]:0000H
    REG[89H]:000BH
    REG[8AH]:00E4H
    REG[8BH]:0000H
    REG[8CH]:0000H
    REG[8DH]:0000H
    REG[8EH]:001CH
    REG[8FH]:000CH

    REG[90H]:0000H
    REG[91H]:0000H
    REG[92H]:0000H
    REG[93H]:0000H
    REG[94H]:0000H
    REG[95H]:0000H
    REG[96h]:001Eh
    REG[97H]:0000H
    REG[98H]:000CH
    REG[99H]:003FH
    REG[9AH]:003FH
    REG[9Bh]:0002h

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关申请的详细信息。 以下是 高速进出数据路径的概述:

    • 入口路径
      • 光学模块(SFP+ Rx):10GRX-->(2235.32 mil)-->耦合电容器-->(1725.33 mil)--> (CH10 C RX) DS125DF160 ->(CH10 C TX)-->(939.21 mil)-->CN7890 (多核)
    • 出口路径
      • 光学模块(SFP+ TX):10GTX->(CNMil 2158.23)<--耦合电容器<--(2696.41 mil<--(CH10 C TX)<--DS125DF160 (CH10 C RX)<--(2952.65 mil)<--CN7890 (多核CPU)

    我的意见如下

    • SFP+模块与再定时器之间的PCB通道非常短。 CPU和再定时器之间的通道也是如此。 您可以考虑设置再定时器以调整模式0,并通过将下面的I2C通道寄存器命令添加到您的配置中来强制CTLE值0。


    注册

    注释

    0x31

    0x00

    设置适配模式0

    0x2D

    0x88

    启用均衡器超控

    0x03

    0x00

    设置EQ = 00

    0x3A

    0x00

    设置EQ = 00

    0x0A

    0x1C

    重置CDR

    0x0A

    0x10

    从重置中释放CDR

    • SFP+模块已在其输入和输出上实施交流耦合盖。 因此,您不需要在SFP+模块电气输入和输出与TI再定时器之间植入额外的外部电容器。
    • 您提到您正在观察寄存器0x2F上的0x36内容,而不是您认为正在写入的值0xB6。 0x36是此寄存器的默认值。 因此,如果您正在读取该值,则要么未正确执行通道寄存器写入,要么可能是您执行了某种类型的重置操作,例如通过0x00[2]重置通道寄存器。

    谢谢!

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDR仍未 锁定。从设备(RX Retimer)重新读取的最新reg值

    已共享:

    REG[00h]:0000H
    REG[01H]:0071H
    REG[02h]:0000H
    REG[03H]:0000H
    REG[04h]:0001H
    REG[05h]:0008H
    REG[06h]:0000H
    REG[07h]:0005H
    REG[08h]:0000H
    REG[09H]:0004H
    REG[0AH]:0001H
    REG[0Bh]:0050H
    REG[0Ch]:0000H
    REG[0DH]:0082H
    REG[0EH]:0000H
    REG[0Fh]:00FFH
    REG[10H]:00FFH
    REG[11H]:0000H

    通道10
    REG[00h]:0000H
    REG[01H]:0080H
    REG[02h]:0000H
    REG[03H]:0000H
    REG[04h]:0001H
    REG[05h]:0001H
    REG[06h]:0001H
    REG[07h]:0001H
    REG[08h]:0060H
    REG[09H]:0000H
    REG[0AH]:0010H
    REG[0Bh]:006FH
    REG[0Ch]:0008H
    REG[0DH]:00B4H
    REG[0EH]:0093H
    REG[0Fh]:0069H

    REG[10H]:003AH
    REG[11H]:0020H
    REG[12H]:00E0H
    REG[13H]:0090H
    REG[14H]:0000H
    REG[15H]:0012H
    REG[16H]:007AH
    REG[17H]:0036H
    REG[18h]:0040H
    REG[19h]:0020H
    REG[1AH]:00A0H
    REG[1BH]:0003H
    REG[1CH]:0090H
    REG[1DH]:0000H
    REG[1eh]:00E1H
    REG[1Fh]:0055H

    REG[20H]:0000H
    REG[21H]:0000H
    REG[22H]:0000H
    REG[23h]:0040H
    REG[24H]:0040H
    REG[25H]:0000H
    REG[26H]:0000H
    REG[27H]:0000H
    REG[28H]:0000H
    REG[29H]:0000H
    REG[2AH]:0030H
    REG[2BH]:000FH
    REG[2CH]:00F2H
    REG[2DH]:0088H
    REG[2EH]:0000H
    REG[2Fh]:00B6H


    REG[30h]:0000H
    REG[31H]:0000H
    REG[32H]:0011H
    REG[33H]:0088H
    REG[34H]:00BFH
    REG[35H]:001FH
    REG[36h]:0030H
    REG[37H]:0000H
    REG[38H]:0000H
    REG[39H]:0000H
    REG[3AH]:0000H
    REG[3BH]:0038H
    REG[3CH]:00F1H
    REG[3DH]:0035H
    REG[3EH]:0043H
    REG[3FH]:00C7H

    REG[40H]:0000H
    REG[41H]:0001H
    REG[42H]:0004H
    REG[43H]:0010H
    REG[44H]:0040H
    REG[45H]:0008H
    REG[46H]:0002h
    REG[47H]:0080H
    REG[48h]:0003H
    REG[49H]:000CH
    REG[4AH]:0030H
    REG[4BH]:0041H
    REG[4CH]:0050H
    REG[4DH]:00C0H
    REG[4EH]:0060H
    REG[4FH]:0090H

    REG[50H]:0088H
    REG[51H]:0082H
    REG[52H]:00A0H
    REG[53H]:0046H
    REG[54H]:0052H
    REG[55H]:008CH
    REG[56H]:00B0H
    REG[57H]:00C8H
    REG[58H]:0057H
    REG[59H]:005DH
    REG[5Ah ]:0069H
    REG[5BH]:0075H
    REG[5CH]:00D5H
    REG[5DH]:0099H
    REG[5EH]:0096H
    REG[5FH]:00A5H

    REG[60H]:0000H
    REG[61H]:0000H
    REG[62H]:0000H
    REG[63H]:0000H
    REG[64h]:0000H
    REG[65H]:0000H
    REG[66H]:0000H
    REG[67H]:0020H
    REG[68H]:0000H
    REG[69H]:000AH
    REG[6Ah ]:0022H
    REG[6BH]:0040H
    REG[6ch]:0000H
    REG[6DH]:0000H
    REG[6EH]:0000H
    REG[6FH]:0000H

    REG[70H]:0003H
    REG[71H]:0020H
    REG[72H]:0000H
    REG[73H]:0000H
    REG[74H]:0000H
    REG[75H]:0000H
    REG[76H]:0022H
    REG[77H]:001AH
    REG[78H]:0024H
    REG[79H]:0013H
    REG[7AH]:0000H
    REG[7BH]:0000H
    REG[7CH]:0000H
    REG[7DH]:0048H
    REG[7EH]:0013H
    REG[7FH]:003AH

    REG[80h]:0000H
    REG[81h]:00E4H
    REG[82H]:0000H
    REG[83H]:0000H
    REG[84H]:0000H
    REG[85H]:0000H
    REG[86H]:0000H
    REG[87H]:0000H
    REG[88H]:0000H
    REG[89H]:0000H
    REG[8AH]:0000H
    REG[8BH]:0000H
    REG[8CH]:0000H
    REG[8DH]:0000H
    REG[8EH]:001CH
    REG[8FH]:0000H

    REG[90H]:0000H
    REG[91H]:0000H
    REG[92H]:0000H
    REG[93H]:0000H
    REG[94H]:0000H
    REG[95H]:0000H
    REG[96h]:001Eh
    REG[97H]:0000H
    REG[98H]:000CH
    REG[99H]:003FH
    REG[9AH]:003FH
    REG[9Bh]:0002h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我无法确定哪些寄存器具有此数据日志中的什么值。 您是否能够以如下类似的格式提供通道寄存器值,即根据再定时器产品数据表使用寻址方案? 以下值是使用TI的SigCon Architect GUI捕获的寄存器值的示例日志。

    0x0共享寄存器_0x00

    0x1共享寄存器_0x01 71

    0x2共享寄存器_0x02 00

    0x3共享寄存器_0x03 00

    0x4共享寄存器_0x04 01

    0x5共享寄存器_0x05 08

    0x6共享寄存器_0x06 00

    0x7共享寄存器_0x07 05

    0x8共享寄存器_0x08 00

    0x9共享寄存器_0x09 00

    0xA共享寄存器_0x0A 01

    0xB共享寄存器_0x0B 40

    0xC共享寄存器_0x0C 00

    0xD共享寄存器_0x0D 80

    0xE共享寄存器_0x0E 00

    0xF共享寄存器_0x0F FF

    0x10共享寄存器_0x10 FF

    0x11共享寄存器_0x11 00

    0xFC全局寄存器_0xFC 00

    0xFD全局寄存器_0xFD 02

    0xFE全局寄存器_0xFE 03

    0xFF全局寄存器_0xFF 01

    0x0 Rx/Tx 0A_0x00

    0x1 Rx/Tx 0A_0x01 00

    0x2 Rx/Tx 0A_0x02 00

    0x3 Rx/Tx 0A_0x03 00

    0x4 Rx/Tx 0A_0x04 01

    0x5 Rx/Tx 0A_0x05 01

    0x6 Rx/Tx 0A_0x06 01

    0x7 Rx/Tx 0A_0x07 01

    0x8 Rx/Tx 0A_0x08 60

    0x9 Rx/Tx 0A_0x09 00

    0xA Rx/Tx 0A_0x0A 50

    0xB Rx/Tx 0A_0x0B 6F

    0xC Rx/Tx 0A_0x0C 08

    0xD Rx/Tx 0A_0x0D B4

    0xE Rx/Tx 0A_0x0E 93

    0xF Rx/Tx 0A_0x0F 69

    0x10 Rx/Tx 0A_0x10 3A

    0x11 Rx/Tx 0A_0x11 20

    0x12 Rx/Tx 0A_0x12 E0

    0x13 Rx/Tx 0A_0x13 90

    0x14 Rx/Tx 0A_0x14 00

    0x15 Rx/Tx 0A_0x15 12.

    0x16 Rx/Tx 0A_0x16 7A

    0x17 Rx/Tx 0A_0x17 36.

    0x18 Rx/Tx 0A_0x18 40

    0x19 Rx/Tx 0A_0x19 20.

    0x1A Rx/Tx 0A_0x1A A0

    0x1b Rx/Tx 0A_0x1B 03

    0x1C Rx/Tx 0A_0x1C 90

    0x1D Rx/Tx 0A_0x1D 00

    0x1E Rx/Tx 0A_0x1E E9

    0x1f Rx/Tx 0A_0x1F 55

    0x20 Rx/Tx 0A_0x20 00

    0x21 Rx/Tx 0A_0x21 00

    0x22 Rx/Tx 0A_0x22 00

    0x23 Rx/Tx 0A_0x23 40

    0x24 Rx/Tx 0A_0x24 40

    0x25 Rx/Tx 0A_0x25 90

    0x26 Rx/Tx 0A_0x26 00

    0x27 Rx/Tx 0A_0x27 00

    0x28 Rx/Tx 0A_0x28 00

    0x29 Rx/Tx 0A_0x29 01

    0x2A Rx/Tx 0A_0x2A 30

    0x2B Rx/Tx 0A_0x2B 0F

    0x2C Rx/Tx 0A_0x2C F2

    0x2D Rx/Tx 0A_0x2D 04

    0x2E Rx/Tx 0A_0x2E 00

    0x2F Rx/Tx 0A_0x2F 36

    0x30 Rx/Tx 0A_0x30 00

    0x31 Rx/Tx 0A_0x31 20

    0x32 Rx/Tx 0A_0x32 11.

    0x33 Rx/Tx 0A_0x33 88

    0x34 Rx/Tx 0A_0x34 BF

    0x35 Rx/Tx 0A_0x35 1F

    0x36 Rx/Tx 0A_0x36 30

    0x37 Rx/Tx 0A_0x37 00

    0x38 Rx/Tx 0A_0x38 00

    0x39 Rx/Tx 0A_0x39 00

    0x3A Rx/Tx 0A_0x3A 00

    0x3B Rx/Tx 0A_0x3B 24

    0x3C Rx/Tx 0A_0x3C 83

    0x3D Rx/Tx 0A_0x3D 35

    0x3e Rx/Tx 0A_0x3E 43

    0x3F Rx/Tx 0A_0x3F C7

    0x40 Rx/Tx 0A_0x40 00

    0x41 Rx/Tx 0A_0x41 01

    0x42 Rx/Tx 0A_0x42 04

    0x43 Rx/Tx 0A_0x43 10.

    0x44 Rx/Tx 0A_0x44 40

    0x45 Rx/Tx 0A_0x45 08

    0x46 Rx/Tx 0A_0x46 02

    0x47 Rx/Tx 0A_0x47 80

    0x48 Rx/Tx 0A_0x48 03

    0x49 Rx/Tx 0A_0x49 0C

    0x4A Rx/Tx 0A_0x4A 30

    0x4B Rx/Tx 0A_0x4B 41

    0x4C Rx/Tx 0A_0x4C 50

    0x4D Rx/Tx 0A_0x4D C0

    0x4E Rx/Tx 0A_0x4E 60

    0x4F Rx/Tx 0A_0x4F 90

    0x50 Rx/Tx 0A_0x50 88

    0x51 Rx/Tx 0A_0x51 82

    0x52 Rx/Tx 0A_0x52 A0

    0x53 Rx/Tx 0A_0x53 46.

    0x54 Rx/Tx 0A_0x54 52

    0x55 Rx/Tx 0A_0x55 8C

    0x56 Rx/Tx 0A_0x56 B0

    0x57 Rx/Tx 0A_0x57 C8

    0x58 Rx/Tx 0A_0x58 57

    0x59 Rx/Tx 0A_0x59 5D

    0x5A Rx/Tx 0A_0x5A 69

    0x5B Rx/Tx 0A_0x5B 75

    0x5C Rx/Tx 0A_0x5C D5

    0x5D Rx/Tx 0A_0x5D 99

    0x5E Rx/Tx 0A_0x5E 96

    0x5F Rx/Tx 0A_0x5F A5

    0x60 Rx/Tx 0A_0x60 00

    0x61 Rx/Tx 0A_0x61 00

    0x62 Rx/Tx 0A_0x62 00

    0x63 Rx/Tx 0A_0x63 00

    0x64 Rx/Tx 0A_0x64 00

    0x65 Rx/Tx 0A_0x65 00

    0x66 Rx/Tx 0A_0x66 00

    0x67 Rx/Tx 0A_0x67 20

    0x68 Rx/Tx 0A_0x68 00

    0x69 Rx/Tx 0A_0x69 0A

    0x6A Rx/Tx 0A_0x6A 22.

    0x6B Rx/Tx 0A_0x6B 40

    0x6C Rx/Tx 0A_0x6C 00

    0x6D Rx/Tx 0A_0x6D 00

    0x6E Rx/Tx 0A_0x6E 00

    0x6f Rx/Tx 0A_0x6f 00

    0x70 Rx/Tx 0A_0x70 03

    0x71 Rx/Tx 0A_0x71 20

    0x72 Rx/Tx 0A_0x72 00

    0x73 Rx/Tx 0A_0x73 00

    0x74 Rx/Tx 0A_0x74 00

    0x75 Rx/Tx 0A_0x75 00

    0x76 Rx/Tx 0A_0x76 22.

    0x77 Rx/Tx 0A_0x77 1A

    0x78 Rx/Tx 0A_0x78 00

    0x79 Rx/Tx 0A_0x79 10.

    0x7A Rx/Tx 0A_0x7A 00

    0x7B Rx/Tx 0A_0x7B 00

    0x7C Rx/Tx 0A_0x7C 00

    0x7D Rx/Tx 0A_0x7D 48

    0x7E Rx/Tx 0A_0x7E 13

    0x7f Rx/Tx 0A_0x7F 3A

    0x80 Rx/Tx 0A_0x80 00

    0x81 Rx/Tx 0A_0x81 E4

    0x82 Rx/Tx 0A_0x82 00

    0x83 Rx/Tx 0A_0x83 00

    0x84 Rx/Tx 0A_0x84 00

    0x85 Rx/Tx 0A_0x85 00

    0x86 Rx/Tx 0A_0x86 4C

    0x87 Rx/Tx 0A_0x87 00

    0x88 Rx/Tx 0A_0x88 00

    0x89 Rx/Tx 0A_0x89 00

    0x8A Rx/Tx 0A_0x8A 00

    0x8B Rx/Tx 0A_0x8B 00

    0x8C Rx/Tx 0A_0x8C 00

    0x8D Rx/Tx 0A_0x8D 02

    0x8E Rx/Tx 0A_0x8E 1C

    0x8F Rx/Tx 0A_0x8F 00

    0x90 Rx/Tx 0A_0x90 00

    0x91 Rx/Tx 0A_0x91 00

    0x92 Rx/Tx 0A_0x92 00

    0x93 Rx/Tx 0A_0x93 00

    0x94 Rx/Tx 0A_0x94 00

    0x95 Rx/Tx 0A_0x95 00

    0x96 Rx/Tx 0A_0x96 04

    0x97 Rx/Tx 0A_0x97 00

    0x98 Rx/Tx 0A_0x98 0C

    0x99 Rx/Tx 0A_0x99 3F

    0x9A Rx/Tx 0A_0x9A 3F

    0x9B Rx/Tx 0A_0x9B 00