This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何在AOC系统中使用TUSB8041

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619254/tusb8041-how-to-use-tusb8041-in-aoc-system

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

您好,

客户想要在其AOC系统上使用TUSB8041,下面是方框图,AOC需要通过TUSB8041 Vbus供电。

客户已测试TUSB8041,但无法正常工作,因此客户希望确认以下问题,

1>以下系统是否通过AOC的Vbus电源工作?

2>如果工作正常,如何设置集线器和主机之间的握手?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我看不到结构图附件,您可以重新发布吗? TUSB8041超过USB总线供电设备的电流限制,但在封闭系统中,只要电压轨已调节且GRSTz计时正确,就可以从上游VBUS为TUSB8041供电。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    重新连接的方框图,请注意TUSB8041的Vbus仅是需要为系统中的AOC供电的电源。

    e2e.ti.com/.../how-to-use-TUSB8041-in-AOC-system.pptx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    好的,我误解了原来的问题。 TUSB8041不提供VBUS上游,也不对其进行调节。 集线器只有一个USB_VBUS引脚,用于感测是否已将VBUS应用到集线器。 听起来客户可能需要USB PD控制器(如TPS6.5982万)。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    客户是否对此问题提供了任何其他反馈?

    此致,
    JMMN