This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:拓扑问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620018/tca6424a-topology-question

部件号:TCA6424A

您好,

    

        MB FPGA有两种I2C,用于冗余。 这两个I2C扩展器的I/O端口都连接在一起,如下所示。 以下拓扑是否存在任何问题? 谢谢你。

巴西

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    这通常是正常的,但应注意不要在任何给定时间在单个网络上有多个活动输出。 如果有两个或多个输出连接在一起,驱动相反的状态,将产生大电流。 因此,最好将辅助扩展器的I/O全部配置为输入,直至需要(例如,在主扩展器发生故障的情况下)。

    最大