This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:器件3.3V数字和3.3V模拟的功耗是多少? 数据表模糊。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619708/tusb7320-what-is-the-power-consumption-of-the-3-3v-digital-and-3-3v-analog-of-the-device-data-sheet-is-vague

部件号:TUSB7320

在数据表中没有关于  3.3V数字和3.3V模拟电源轨的明确定义。

请给出明确的定义,至少对于正常情况。

Rgds

Ehud Licht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    数据表中的数字适用于VDDA33+VDD33,与VDDA33相比,VDD33的电流消耗是恒定的且非常低(约1.5mA)
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你