This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320EVM:您可以向我发送TUSB7320/7340 EVM7340 EVM板布局数据(Gerber数据)吗? 谢谢你

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619560/tusb7320evm-could-you-please-send-me-the-tusb7320-7340-evm-board-layout-data-gerber-data-thank-you

部件号:TUSB7320EVM

请发送布局文件。 不清楚如何在内排和散热垫之间放置VIA

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是通过电子邮件发送的。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电子邮件是
    ehud.licht@cellebrite.com
    谢谢你