This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:Tps6.5982万固件版本注释(至1.12 10.0.2)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618000/tps65986-tps65982-fw-release-note-to-v1-12-2

部件号:TPS6.5986万

尊敬的先生:

 我的客户需要TPS6.5982万系列FW版本注释以供其客户参考。 请您帮助我们提供这种服务吗? 非常感谢。

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我们的固件版本注释包含在应用程序自定义工具中。 您可以在打开工具时在窗口顶部的"文档"选项卡中找到它们。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

     我能知道文档选项卡在哪里吗...吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    您需要从TI.com下载该工具的最新版本。 最新发布的版本是3.08 ,其中包括带有发行说明的“文档”选项卡。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢。

    Gary