This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:LMH0366是否可以替换为LMH1226?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0366, LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618439/lmh1226-can-lmh0366-be-replaced-with-lmh1226

部件号:LMH1226
主题:LMH0366

大家好,

我的客户有以下问题和请求。

(1) LMH0366是否可以替换为LMH1226?

   LMH1226需要支持SD-SDI/HD-SDI (1.485Gbps)和3G-SDI (2.97Gb/s)。

(2) LMH1226是否支持12G-SDI (11.88Gb/s)?

(3)如果LMH0366可以替换为LMH1226,我希望获得LMH0366详细数据表。
 
 LMH0366和LMH1226的功能略有不同,但在基本部分,
客户是否可以  将LMH0366更换为LMH1226?

请告诉我答案。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nakano-San,

    LMH1226锁定到11.88Gbps和更低的SMPTE数据速率(包括LMH0366支持的SMPTE数据速率)。 此外,LMH1226还可以锁定到10GbE。

    另一方面,LMH0366仅锁定SMPTE 2.97Gbps,数据速率更低。

    总之,您可以将LMH0366替换为LMH1226,客户将获得更多功能。 请注意,这两种设备之间的引脚不兼容,因此您的客户必须设计一个新的主板来支持LMH1226。 如果您能告诉我们什么是应用程序或方框图,这样我们就可以进一步评论,这也会有所帮助。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser San,

    感谢您的及时回复。

    您的回复非常有帮助。

    我会向客户询问应用程序和方框图。
    如果我收到他们,我将离线联系您。

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser San,

    无法从客户处获取应用程序或方框图。

    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano