This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:推荐的设计

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619658/dp83867e-recommended-design

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

我对DP8.3867万E有疑问。

1.电源
我们可以在数据表的引脚功能中看到电源引脚的描述,如"每个引脚需要1uF和0.1uF电容器到GNE"。
如果每个电源引脚上没有提供这些电容器,则会考虑哪些影响?
例如,以下电容器和连接是否可以接受?

2. JTAG端口
我们将JTAG端口保持打开状态,因为它未在使用中。
JTAG端口的用途是什么?

用户是否可以通过JTAG接口访问DP8.3867万E寄存器?

3. EVM设置
在DP8.3867万E EVM中,RX_CTRL没有外部带式电阻器(开路),这意味着根据数据表,RX_CTRL是模式1。
但是,模式1的RX_CTRL不可用。 在此情况下,EVM如何工作?

BestRegards

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    数据表中提到的去耦电容器要求源自我们的验证过程。 不建议减少电源上的去耦。 如果电源上有噪音,则具有较少去耦的系统可能会看到链路不稳定或数据错误

    JTAG用于边界扫描。 DP8.3867万寄存器不能通过JTAG端口访问。 我们建议在不使用JTAG端口时终止JTAG端口,但这不是必需的。 请参阅数据表中未使用的引脚部分,了解有关终止未使用引脚的更多信息。

    RX_CTRL带条件在EVM发布后更新。 我们将更新EVM,将RX_CTRL带更改为模式3。 如果您现在有EVM,则可以更新带式电阻器以将RX_CTRL置于模式3。 其它选项是通过寄存器访问将'0'写入寄存器0x31中的位7。 请注意,RX_CTRL模式1和2在某些情况下可能会导致EVM出现链路不稳定。 这不会使EVM完全停止工作。

    此致,
    Aniruddha